请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138FW-PSFB 大家好、我在 PSFB 开发板上建了一个电源模型。
当调试负载从6A 跳转到10A 时、同步整流器损坏、波形如下:
绿色曲线是输出电流、红色曲线是输出电压。
当负载跳转时、IO 和 Vo 波形会振荡。
用于驱动同步整流器的黄色 PWM 不稳定、出现大波和小波、
蓝色150V 耐压同步整流器管上的电压高达284V、过压击穿。
此时、输入电流采样屏蔽时间为50ns、我将消隐时间增加到100ns、故障消失、波形如下:
然而、此时、当无负载时、输出电压将从额定28V 漂移至30V。
我认为它是由空载时输出的最小占空比过大引起的。
请问如何 解决这个问题?
我在测试手册中看到了轻负载模式、如何修改代码以解决轻负载输出电压漂移问题。
谢谢你。