This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:TS 引脚能否降至 GND 电平?

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939432/bq24070-can-ts-pin-go-down-to-the-gnd-level

器件型号:BQ24070

大家好、团队、

 

我有一个与 BQ24070的 TS 引脚相关的快速问题。

如果 TS 引脚的电压降至 GND 电平、是否会出现问题?

它会影响性能吗?

 

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TS 引脚接地、器件将不会为电池充电。 TS 电压必须介于0.5V 和2.5V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉缺少背景。

    一旦检测到温度超出阈值、器件将暂停充电。

    当温度恢复到正常范围时、将恢复充电。

    但我们希望在温度恢复到正常范围后,充电保持暂停。

    因此,我们考虑在 TS 和 GND 引脚之间放置 N-FET,  

    在检测到温度超出阈值时打开 N-FET (TS 引脚将为 GND 电平)。

     

    麻烦了吗?

    此致、

    Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。 如果您想停止充电、可以将 TS 拉至 GND。  

    另一个选项是用于禁用充电的 CE 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解、

    非常感谢。

    此致、  

    Kurumi Hasegawa