This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:并联 FET

Guru**** 2797815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939883/bq78350-parallelling-fets

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76200CSD

你(们)好

我们使用的是 BQ78350、我们需要并联 FET 来处理额定电流...  

为此、我们来到 https://www.ti.com/lit/an/slva729a/slva729a.pdf 的图9、其中使用/推荐了 L1-L4铁氧体:原因是什么?

与 https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf 相比、这一点也有所不同 (说实话、这与我的共鸣效果更好)...

您可以就此问题稍作说明吗?

但斯克要提前很多时间

祝你度过美好的一天

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    那么、我假设您使用的是 BQ76200?  

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们有 BQ78350、但问题仍然有效:并联 FET 时是否需要铁氧体?

    如果是、原因是什么?

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    具体取决于 FET。  有些 FET 需要在栅极之间进行隔离、有些则不需要隔离。  一些 FET 制造商将会提供应用手册来描述这种现象、有些制造商没有太多文档、可能是因为他们专注于器件并依赖行业知识、或者他们的 FET 没有这种行为。  如果您希望搜索文章、FET 专家最好解释发生这种情况的原因。

    SLUA618表示并联 FET 共享良好的电流、它们确实共享电流。  使用快速 FET (例如 SLUA729中使用的 CSD FET)进行测试时、发现栅极中的振荡、磁珠或电阻可避免这种情况。  请注意、测试中使用的 IRF FET 不显示相同的行为。 单个栅极的磁珠在高频时提供阻抗、无直流损耗、电阻器以更低的成本提供更一致的电阻。   一个行业参考建议单个栅极电阻约为总栅极电阻的10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    kr

    Vincenzo