This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:设置高负载电阻时的电流

Guru**** 2506035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948736/lm334-set-current-at-high-load-resistance

器件型号:LM334

您好!

我需要一个稳定的恒定电流源来为可变负载电阻(20k - 10M)提供~100uA 的电流。 我购买了 LM334进行测试、并使用680欧姆的 Rset 对其进行编程。 在~5V 时、在0至1k Ω 负载下、该器 件性能良好、可保持92uA 的电流、但在577k Ω 的更大负载电阻下、我只能消耗大约30uA @ 18V 的电流。 是否有可能达到此 IC 的最大功率限制? 对于如何通过调整原理图或使用不同的器件来实现我的目标、您有什么建议吗? 如果有任何帮助,我们将不胜感激。  

此致、

Jocelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jocelyn、您好!

    我觉得您对此没有足够的余量。

    最大负载= Vhigh = 100uA * 10M = 100V

    最小负载= Vlow = 100uA * 2V

    在577k 欧 姆@ 18V 的情况下、没有足够的净空。 目前、LM334需要1V 的余量。 因此、这将为负载提供17V 电压。

    17V/577K =~ 29uA、与您看到的结果一致。

    此设计中有2个问题。

    1.没有足够的净空、 至少需要100V +余量才能在100uA 下支持20M。

    2. LM334仅支持高达40V 的电压。

    我建议限制上电阻、以免使 LM334超过40V、或者采用可支持100V 负载的分立式解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、这为本研究所依据的论文的作者提出了一些问题。 他们表示成功地以100uA 的电流提供了7M 欧姆的负载。 但您的答案非常清楚、因此感谢您!