This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:关于预偏置启动

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938680/tps63051-about-pre-bias-start-up

器件型号:TPS63051

您好!

TPS63051是否具有预偏置启动功能?
当 TPS63051在外部打开/关闭时、输出放电较慢、并且在重新启动时电压保持在输出侧。

如果没有、客户向 EN 引脚添加 RC 以指定较长的导通/关断时间。
被 RC 延迟时、是否存在高于 EN 阈值的建议压摆率?
客户担心如果速度太慢会发生什么情况。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke:

    客户预期的重新启动时间是多少?  

    输入电压、输出电压、IO 和输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    >客户期望重新启动时间是多少?  
    当前重新启动时间很早、因为它仅控制 EN。
    RC 将根据放电所需的时间进行调整。

    TPS63051是否支持预偏置启动?
    请 告诉我 ENpin 可以承受的最大 RC 延迟时间。

    >什么是 Vin、Vout、IO 和 Cout?
    VIN₌2.7~4.2V Vout=3.3V
    我没有有关 Iout 和 Cout 的信息。
    无论上述使用条件如何、如果不支持预偏置启动、客户将考虑采用放电方法。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke:

    明白了。 我明天会告诉您、因为我需要在实验室中进行一些测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    > 我明天会告诉您、因为我需要在实验室中进行一些测试。  
    感谢您的友好支持。

    是否不清楚 TPS63051是否支持预偏置启动?
    如果不进行实际电路板测试、这种情况是否无法确认?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke:

    TPS63051可支持预偏置启动。 很明显。  

    我需要进行基准测试的目的是检查快速 EN 切换是否存在任何风险。 幸运的是、即使我在 EN 引脚上使用20kHz 方形电容器、一切都能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢您的友好支持。
     感谢您在这个问题上进行基准测试。
    我向客户报告 TPS63051支持预偏置。

    请告诉我在发生延迟 EN 端子的情况下采取的预防措施。
    EN 引脚的未确定区域为"0.3V 至1.2V"。
    当使用 RC 电路延迟时、它应该超过"0.3V 至1.2V"多长时间?



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke:

    期限没有限制。 该转换器具有一 个滞后压实器 来判断该信号。

    只需确保 EN 引脚干净且稳定。