This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:系统电压

Guru**** 2511895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947877/bq24192-system-voltage

器件型号:BQ24192

尊敬的 TI 团队:

我们是第一次为充电器芯片加电、电池未连接到 BAT 引脚。

因此、在本例中、我们只想知道当充电器芯片在未连接电池的情况下首次通电时、系统电压是多少??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此有任何更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../877725; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 常见问题解答1对您的问题有帮助。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们有一个与常见问题解答1不同的问题。 在我们的情况下、STAT 引脚不闪烁、并且充电也被禁用。 我们在定制电路板上首次为充电器芯片供电、无需连接电池。 VSYS 上的电压为3.65V。 该电压是否正常?

    根据我的理解、VSYS 电压应为4.2V。 请澄清,以消除疑虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次参考常见问题解答1。 强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉器件操作。

    STAT 在 BAT 未连接时闪烁

    该器件没有电池检测功能。 当电池未连接且默认启用充电时、器件会尝试将 VBAT 调节为充电电压(VREG、默认为4.208V)、然后终止充电。 经过一段时间后、VBAT 将降至再充电阈值以下、器件会再次将 VBAT 充电至充电电压(VREG)。 因此、充电器状态指示正在充电和充电完成之间的状态、因此 STAT 引脚闪烁。 较高的 VSYS 纹波也与行为相关。

    如果通过/CE 引脚或寄存器位禁用充电、则器件不充电、STAT 引脚不应闪烁、VSYS 也比最小系统电压(VSYSMIN、默认值为3.5V)高150mV。 有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../791416。

    谢谢、

    宁。