尊敬的 TI 团队:
我们是第一次为充电器芯片加电、电池未连接到 BAT 引脚。
因此、在本例中、我们只想知道当充电器芯片在未连接电池的情况下首次通电时、系统电压是多少??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们是第一次为充电器芯片加电、电池未连接到 BAT 引脚。
因此、在本例中、我们只想知道当充电器芯片在未连接电池的情况下首次通电时、系统电压是多少??
您好!
再次参考常见问题解答1。 强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉器件操作。
STAT 在 BAT 未连接时闪烁
该器件没有电池检测功能。 当电池未连接且默认启用充电时、器件会尝试将 VBAT 调节为充电电压(VREG、默认为4.208V)、然后终止充电。 经过一段时间后、VBAT 将降至再充电阈值以下、器件会再次将 VBAT 充电至充电电压(VREG)。 因此、充电器状态指示正在充电和充电完成之间的状态、因此 STAT 引脚闪烁。 较高的 VSYS 纹波也与行为相关。
如果通过/CE 引脚或寄存器位禁用充电、则器件不充电、STAT 引脚不应闪烁、VSYS 也比最小系统电压(VSYSMIN、默认值为3.5V)高150mV。 有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../791416。
谢谢、
宁。