This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:宽输入电压拉电流确认

Guru**** 633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137833/lm5168-wide-vin-sourcing-confirmation

器件型号:LM5168

您好的团队:

 我的客户为其主降压电路采购一个 WV 器件。

 用例为:直流电池为72V,充电电压为86V,因此我认为在运行期间,120V 可能无法满足浪涌要求。

 您还有其他新的建议或建议吗?

 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的参与。  这些是我们的最大额定电压降压转换器。  为什么您认为120V 不足以满足此 Vinmax=86V 的要求?  有24V 裕度。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

     由于4周内没有更新、我是否可以假设问题已解决、以便我可以在此处关闭该主题?  您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢、

    Youhao