This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:LM5008

Guru**** 2504025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946652/lm5008-lm5008

器件型号:LM5008

大家好

输入电压为17Vdc 时、该器件的典型电流消耗是多少?

此致

Ik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    恐怕您需要提供更多信息来确定输入电流。

    您将需要知道输出电压和输出电流。  此外、还有开关频率。

    对于中高负载、您可以使用效率曲线来估算输入电流:

    iN=(Vout*Iout)/(Vin*n) 、其中 n =效率。

    在轻载条件下、更难估算;在这种情况下、最好对其进行测量。

    请参阅随附的白皮书、了解更多信息。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../slyy189.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您有更多问题、可以再次发布。

    谢谢