This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:需要有关调试 TINA 仿真电路的帮助

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939259/lm5041-need-help-to-debug-tina-simulation-circuit

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件: LM258

你(们)好  

是否有人可以帮助解决我客户的 TINA 电路连接的仿真问题? 我尝试运行瞬态仿真、并收到一条包含几个节点问题的错误消息。

以下是电路目标以及客户提出的一些问题:

电流感测的传递比为100;变压器的电压比为8/3; PWM 发生器的频率应该是300kHz、但我无法设置、因为当我打开电压发生器 VG1时、没有字段可以设置频率。 输入电压为28V、输出电压应为28V。 我计划进行瞬态和交流分析。 请、您能帮我排除设计故障吗?

我要提请您注意的另一件事是变压器次级侧的接地。 它应该与初级侧的接地不同、但我无法找到另一个接地符号来实现这一目的。

感谢您的帮助!

此致、

Jim B

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5041-Simulation-Issue.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    LM5041频率不是由连接到"TIME"引脚的脉冲发生器(TINA 原理图中的 VG1)设置的。 TIME 引脚控制输出死区时间或重叠量、当前由 R18设置为重叠。 供参考-如果您双击 VG1源、将弹出一个窗口、单击"Pulse (脉冲)"、单击三个点、然后弹出信号编辑器窗口。 在这里、您可以看到当前选择的函数是非周期性的、但可以根据需要进行更改。 请参阅下面的屏幕截图:

    频率由 RT 设置、当前根据 R14=20.5K 设置为252kHz。我还尝试运行仿真并获取与 U2相关的电流错误。 一切看起来都是正确的、它们是使用模型的方式。 我将与一些同事进行核实、并在本周结束前回复您。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    此仿真的其他方面可能需要进一步开发才能实现设计目标、但要使仿真运行、您需要对 U2周围的电容器应用初始条件。 我施加了初始电压 C10=10V、C8=5V。 具有预偏置电压(例如 C10)的电容器、其两端具有10V 电压 、但仿真开始时的初始电压为0V、如 C10参数中定义-在这种情况下、仿真器通常会发生扼流、并通过电感器的电流相同。 这通常是收敛错误的原因、其中仿真器无法解决电压(或电流)冲突。 当您单击"Analysis"->"Transient"时、确保选择了单选按钮"Use Initial Conditions"。 先前看到的错误已清除、且仿真运行速度非常慢。 尝试减小步长、仿真时间等、以加快初始速度。 对于不同接地符号的问题、我没有找到直观显示不同接地符号的选项、但是...如果您在 GND 符号放置在原理图上之前右键单击它、 然后单击"属性"、您可以为电路的各个部分分配不同的接地参考(例如 GND1与 GND2)。 我没有尝试使用单独的 GND 基准运行仿真、但这就是您的区别。 最后一件看起来不寻常的事情是 LM258运算放大器(U1、U5)、其中每个引脚 都显示为引脚9? 这可能是模型创建中的一个错误、也许只是在可见属性中、模型本身还可以-它看起来很奇怪? 您可能会考虑使用不同的运算放大器吗? 祝你好运。

    此致、

    Steve M