主题中讨论的其他器件: LM258
你(们)好
是否有人可以帮助解决我客户的 TINA 电路连接的仿真问题? 我尝试运行瞬态仿真、并收到一条包含几个节点问题的错误消息。
以下是电路目标以及客户提出的一些问题:
电流感测的传递比为100;变压器的电压比为8/3; PWM 发生器的频率应该是300kHz、但我无法设置、因为当我打开电压发生器 VG1时、没有字段可以设置频率。 输入电压为28V、输出电压应为28V。 我计划进行瞬态和交流分析。 请、您能帮我排除设计故障吗?
我要提请您注意的另一件事是变压器次级侧的接地。 它应该与初级侧的接地不同、但我无法找到另一个接地符号来实现这一目的。
感谢您的帮助!
此致、
Jim B
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5041-Simulation-Issue.TSC