请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74801 主题中讨论的其他器件: TPS7A57
大家好、
TPS74801能够在80度、1.2V 至0.85V 应用中支持1.82A 吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fanbin、
这不是建议的工作点、因为它超出了额定负载电流范围。 如第7.3.3节所述、以高于额定负载电流运行器件会降低器件的可靠性(电迁移导致的故障会增加)。 尽管如此、该器件将输出1.82A、但 EC 规格会略有下降(即并非所有 EC 规格都能保持、尤其是负载调节、整体输出电压精度和压降电压)、但 TI 不能再对此工作模式下的故障负责。
他们是否考虑过 TPS7A57? 它更昂贵、但它是一款非常好的器件、可轻松支持此应用、目前库存中有货。
此致、
Nick