请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5034 您好!
我们使用 LM5034将28V 转换为3.3V。
单通道 配置为通过将 SS 和 CS 引脚拉至其他通道的接地来获得输出。
但我们没有在该单通道中获得输出。
转换器在断续模式下运行。
在单通道单输出配置中运行 LM5034时需要考虑任何其他连接。
此致、
Selvam。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.