This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:外部二极管

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938387/tlv760-external-diode

器件型号:TLV760

大家好、

我的客户正在考虑使用 TLV760。

客户连接的输出电容器最大值为3uF。 客户目前正在输出和输入之间连接一个二极管、以便在输入突然消失时将输出电容器放电到输入电源轨。 但是、如果没有问题、客户希望移除该二极管。 我认为它们可以移除该二极管、因为输出电容仅为3uF (最大值)、并且 MOSFET 体二极管应该能够承受电流。 我的理解是否正确?   

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、  

    是的、当 Vin 突然移除时、3uF 不会通过体二极管产生大量电流。 但是、我们没有 定量数据来显示体二极管可以安全放电的电流大小、因此、如果应用预计输出可能高于输入、 我们建议保持受保护二极管、以防止输出电压比输入高0.3V。  

    这是否能回答您的问题? 这是一篇关于反向电流的好文章。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/07/25/ldo-basics-preventing-reverse-current-in-ldos

    此致、  
    Jason Song