This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410-HB-EVM:无法查看输出电压/信号

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM, LMG3410R150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937411/lmg3410-hb-evm-not-able-to-see-output-voltage-signal

器件型号:LMG3410-HB-EVM
主题中讨论的其他器件: LMG3410R150

大家好、我们将使用 LMG3410R150子卡测试 LMG3410-HB-EVM 主板。 我们对卡进行偏置、然后故障 LED 和 AUX_ENABLE LED 亮起。

之后、我们连接了负载并从高压输入施加40V 电压、然后 HVoltage LED 亮起。

我们使用 BNC 连接器应用了 PWM 信号。 PWM 信号为0-5V 100kHz 方波。

但输出上没有任何内容(按电压)

然后、我首先测量了输入。 正如我们施加的那样、它是40V、并且 PWM 信号是0-5V 100kHz 方波。

但在输出端没有信号。 问题出在哪里呢? 正在等待帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eren。 尝试短接接头 J7的引脚2和3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了该选项、但它没有改变任何东西。 任何其他建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eren、您好!

    应用偏置电源时、故障指示灯不应亮起。 对于子卡、您是否尝试使用自举电源或隔离式电源为电路板供电? 如果您尝试使用自举加电、请勿连接隔离式电源板。

    如果您尝试使用隔离式电源进行连接、请尝试断开/移除 D1或 R2。

    请告诉我们上述问题是否解决了。 如果您看到故障指示灯亮起、也不要施加高压。

    此致、