This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:如何确定 PFM 模式条件?

Guru**** 2504475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945401/tps61252-how-to-determine-pfm-mode-conditions

器件型号:TPS61252

TPS61252数据表提到在"轻负载"条件下进入 PFM/省 电模式。 对于轻负载的定义、没有后续指导。 在我的应用中、我有兴趣保持这个部件完全处于 PWM 模式。 如何确认我的配置不会进入 PFM 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    负责该部件的工程师目前不在办公室。 他们将在下周回来。

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    请问您的应用规格、例如输入电压、输出电压、输出电流。 TI 提供了一些可进行配置的器件、以便该器件能够在全负载范围的强制 PWM 模式下工作、从而满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    遗憾的是、我无法公开共享这些系统详细信息。 您可以通过电子邮件私下联系吗? 如果没有、您能否提供有关 IC 用于确定何时进入和退出 PFM 模式的参数的指导?

    谢谢、

    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    我将在 E2E 上向您发送友谊要求。 请接受、以便我们可以一对一地讨论。