This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:充电电流与预期不同

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937837/bq24070-the-charging-current-is-not-the-same-as-expected

器件型号:BQ24070

大家好、

您能帮我解决与 BQ24070相关的问题吗?

详情如下:

 

问题:

尽管充电电流设置为1.4A、但实际值约为1.2A。

 

详细信息

电池电压大于 V (lowv)(它不是预调节)

电池电压为 V (BAT-REG)(它不是恒压充电)

模式设置为高电平、大约为4.4V

ISET2设置为高电平、大约为4.4V

IN 引脚由4.4V 供电

电源没有输出电流限制

OUT 引脚大约为4.3V 且 V (DPPM-REG)=3.45V、因此 DPPM 不会限制电流

 

其他问题:

数据表指出 Vcc 最小值为4.35V、但示波器的图显示交流电压高于5V。

这是否意味着当充电电流较大时、输入电压也需要更高、例如高于4.35V?

 

 


 

 

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当使用更高的电流充电时、由于 IR 压降、您需要更高的输入电压。

    当您将输入电压增加到5V 时、您是否会获得满电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息!

    此致、

    Kurumi Hasegawa