This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:堆叠式拓扑中的平衡

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ29312, BQ29330, BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947289/bq77915-balancing-in-stacked-topology

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: bq29312bq29330bq77PL900

你(们)好

BQ77915将如何平衡堆叠电池。

如果未堆叠1、3和5、则一起接通、2和4一起接通。 堆叠时仍然是相同的。

例如、如果我堆叠到 BQ77915并具有10节电池、执行1、3、5、6、 8、10余额、然后是2、4、7、9余额?

在这种情况下、我是否最好在堆栈的下部使用偶数节电池来保持交替平衡?

在平衡方面是否有建议?

没关系吗?

谢谢、Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能向我提供有关 BQ77915内部 MOSFET 的更多信息吗? 数据是分散的、似乎不一致。

    例如、BQ77915显示、4V 时的电阻典型值为12欧姆。

    根据应用手册 SLUA420A、bq29312/330在2.24V 时似乎为330ohm、在2.6V 时为260ohm、在2.76V 时为220ohm。

    这与 bq77PL900以及 bq29312和 bq29330的数据表一致。

    TI 的所有平衡电路是否都具有相同的内部平衡 MOSFET?

    我想、为了获得最佳结果、应平衡备用电池、尤其是在使用外部 MOSFET 时。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果您有多个堆叠器件、这些器件将独立平衡其电池。 如果您有10S 配置、我们建议将5节电池连接到底部器件、将5节电池连接到顶部器件。  

    并非我们的所有器件都使用相同的内部组件。 BQ77915中的内部 MOSFET 的典型值为12 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    最后、我为自己解决了这个问题。

    BQ77915的 TI 知识库中存在一个空白、因为 BQ77915使用了一种根本不同的方法来驱动其内部 MOSFET。 一些较旧的平衡芯片直接从电池的高侧驱动每个内部 MOSFET。 但 BQ77915没有。 因为它具有如此低的 RDS。 它在每个 MOSFET 栅极驱动器上都有一个升压器或存储电容器。 这就是它需要对平衡进行脉冲-以保持栅极驱动上升的原因。

    在文档中的某个位置、您应该这样说、因为其他人(例如我自己)会看到旧文献、而折磨自己会获得有关 MOSFET 的信息、以确定他们是否有足够的栅极驱动器用于其外部 MOSFET。

    我实际上有一个11芯电池组。 我想使用底部的4、中间的4和顶部的3来驱动。

    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我可以请求更改文档以使其更清晰。