This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:IEC 62368-1

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937855/bq24040-iec-62368-1

器件型号:BQ24040

数据表显示“安全和法规批准:–IEC 62368-1终端设备标准”, 要达到此标准,需要进行哪些测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

     BQ24040 符合 IEC 62368-1标准的 G.9集成电路限流器。 IEC 62368-1是一项终端设备标准、您需要执行特定于产品的测试。

    最棒的