This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2660:如何在 LM2660用作倍压器时设计电荷泵电容器

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937437/lm2660-how-to-design-charge-pump-capacitor-when-lm2660-as-voltage-doubler

器件型号:LM2660

大家好、

客户正在寻找配置为倍压器的 LM2660设计。

他们计划在此设计中使用 MLCC。 但是、数据表中没有关于如何为 LM2660设计选择 MLCC 电容器的设计指南。

对于以下规格、请帮助建议使用 MLCC。  

VIN = 5V/Vout = 10V/Imax = 50mA

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陶瓷电容器具有低得多的 ESR、因此您不必担心。

    但大型 MLCC 很难实现。 和检查直流偏置特性;额定电压为6.3V 的 MLCC 电容器在5V 电压下可能具有低得多的电容。使用具有更高开关频率的电荷泵可能有道理、因此您可以使用更小的电容器。