This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:TPS27S100电流监控器精度

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937241/tps27s100-tps27s100-current-monitor-accuracy

器件型号:TPS27S100

大家好、

 我发现 TPS27S100电流监控器精度为±8%。 您能否帮助确认、是否考虑了此精度、以及在以50mA 负载时环境温度引起的2%误差? 谢谢!

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    +-8%的精度考虑了所有变化、包括在建议的工作条件下的电压、器件和温度。  

    图中显示的变化包含在+-8%的差异下。