This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:LMG3410R050的故障检测

Guru**** 2503765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947100/lmg3410r050-fault-detection-for-lmg3410r050

器件型号:LMG3410R050

您好!

我对 LMG3410R050的故障检测有一些疑问。 除了 OCP、OTP 和 VDD UVLO、我想知道 LDO 5V 和 Vneg 的 UVLO 是否会触发 GaN 器件的故障。 此外、我想知道 LDO 5V 和 Vneg 的 UVLO 值、因为我在数据表中找不到它们。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的参与。 是的、我们在所有电源轨上都有 UVLO。 根据我们过去的测试、Vneg UVLO 约为-12V、LDO UVLO 约为4.2V。 这些数字可能因器件而异。 希望这对您有所帮助。

    此致、