请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194-Q1 你(们)好
请回答我客户的问题。
TPS61194-Q1 PWM 频率为100Hz 至20KHz、PWM 最大开/关时间= 0.5us。
使用 PWM 频率200Hz 时、最小占空比是多少?
2. 如果您有每个 PWM 频率的占空比计算公式或工作表、请分享。
3. 如果您有 TPS61194-Q1的计算器、请分享。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
请回答我客户的问题。
TPS61194-Q1 PWM 频率为100Hz 至20KHz、PWM 最大开/关时间= 0.5us。
使用 PWM 频率200Hz 时、最小占空比是多少?
2. 如果您有每个 PWM 频率的占空比计算公式或工作表、请分享。
3. 如果您有 TPS61194-Q1的计算器、请分享。