This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:测得的 ADC 读取电压和实际电压之间的不同电压。

Guru**** 2796445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946264/bq25703a-measured-different-voltage-between-adc-read-voltage-and-actual-voltage

器件型号:BQ25703A

尊敬的先生:

BQ25703A 测得 的 ADC 读取电压和实际电压之间的不同电压。

间隙为230mV、表示 ADC 读取电压高于实际电压。

您能不能就这个问题向我提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

      您读取的 ADC 上的具体电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉让你感到困惑。

    即 BAT 电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

      您是否在实际电池上测量电池电压? 此 VBAT 测量期间是否正在进行充电、如果是、您设置的充电电流是多少?