请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28711 尊敬的 团队:
这是来自台达塔队的 Kevin。
只需与您进行双次核对即可。
根据以下规格、当 IC 内部裸片温度高于165dC 时、IC 将关断、对吧?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
这是一个典型规格、50%的器件将在该限制前关断、50%的器件将在该限制后关断。
数据表未给出最小限制、但指定了器件可在125和150 C 的推荐结组温度下运行
该器件的最大工作温度为150 C、典型热关断温度为165C。 根据这些限制进行估算时、热关断典型范围约为+/- 15度。
如果您需要更精确的器件热关断、UCC28711具有 NTC 功能。 为 sa
此致、
Mike