This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87381P:功率损耗计算

Guru**** 2504255 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945523/csd87381p-calculation-for-power-loss

器件型号:CSD87381P

您好!  

您能否告诉我如何根据 Fsw、Lout 和 Vout 计算功率损耗?

数据表图1显示了输出电压= 1.3V 时的功率损耗与输出电流间的关系。 当输出电流为10A 时、功率损耗为2W。  

1、如果 Vout = 5V、我能用2W x 5/1.3 = 7.7W 来计算吗? 您能告诉我如何根据 Vout 计算瓦特吗?

2.是否计算了用户更改 Lout 和 Fsw 时的功率损耗?  例如、用户能否使用2W x (用户 L 值)/ 0.95u x (用户 Fsw 值)/ 500k 进行计算?  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata San、

    感谢您关注 CSD87381P。

    数据表中提供了有关如何针对您询问的参数调整功率损耗的详细说明和示例、请参阅第12页。 本质上、您需要将功率损耗乘以从曲线获取的标准化因数。 例如、待机条件为12Vin、1.3Vout、500kHz。  标准功率损耗为~2W @ 10A (从图1)、如果您只将 Vout 更改为5V、则需要将2W 乘以图7中的标准化值、在本例中、该值约为1.36、因此 PLoss 为2*1.36=~2.7W

    另一种选择是、我们最近在网络上为同步降压应用添加了功率损耗计算器。

    该工具位于此网页 上,其中包括此处提供的所有通用 MOSFET 技术信息。

    转至工具部分、查找同步降压工具。

    此工具可让您计算功率损耗与应用条件的关系、并使您能够非常简单地权衡、尺寸、成本和性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris -San、

    您的计算表需要以下控制器参数。

    此时、我将使用 TPS6508641。 此数据表具有以下参数

    然后、下面的设置是否适用于计算?

    HS 上拉-> 3 Ω
    HS 下拉-> 2 Ω
    LS 上拉-> 3 Ω
    LS 下拉电阻-> 0.4 Ω
    VSW 上升 死区时间-> 30ns
    VSW 下降死区时间-> 15ns

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata San、

    是的、您的假设是正确的。