This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:IEC 62368-1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945492/bq24040-iec-62368-1

器件型号:BQ24040

尊敬的支持:

1/您能否为 BQ24040或测试报告提供 IEC 62368-1证书参考? 我们一方申请了 EN EC 认证。

2/您能在45°C 至60°C 的温度范围内确定在热运行模式下的充电电流是多少?  

提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    欢迎使用 E2E!

    我可以为您提供认证报告。 请通过 a-pham@ti.com 联系我  

    从45C 到60C、稳压电压将降至4.1V、同时保持编程电流、如下图所示。