请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3899 TPS3899的感测端子的最小电压输入周期是否有相关规格?
如果规格中有一个最小值、表示可以检测到低于阈值的电压、请进行教学。
我认为该器件具有抗噪能力、因此我假设它具有一个未检测周期的规格。
・如果脉宽小于多少 ns、是否有无法检测到的值?
・未检测到周期、如果低于一段时间、就会检测到周期。
===
例如、如果检测阈值电压为3.00V、
假设尖峰噪声在大约3.00V 时进入大约10ps、并暂时变为大约2.9V。
在本例中、它在10ps 的周期内低于阈值。
是否将其复位?
此外、它将被视为无效的时间有多长?