This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:并行使用 LDO?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165158/lp8733-using-ldos-in-parallel

器件型号:LP8733
主题中讨论的其他器件:AM2434

考虑使用 DP87334器件、该器件已针对 Sitara AM2434 SoC 进行了预配置。 如果可能的话、我不希望对其进行编程/配置以修改默认设置。  

DP8733x 数据表是指并联使用开关转换器、但没有提及并联使用 LDO。

问题1. 如果设置为相同的电压(1.8V)、LDO 输出是否可以连接在一起?

问题2. 参考应用手册 TIDUCS7、输出端是否需要镇流电阻器?

问题3. 如有必要、该器件上是否有用于并联1.8V 输出的建议镇流电阻器值、以最大程度地减小压降?

非常感谢

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    遗憾的是、LP8733不支持并行连接 LDO。

    BR、

    Samuli