请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5123-Q1 您好!
为了进行最坏情况的电路分析、我想知道与 TRK 引脚电压和 Vout 偏差对应的输出电压设定值。
我从数据表中发现 Vout 将为60*Vtrk,通过这种方法,我可以找到典型的 Vout 对应于我的情况下的 TRK 引脚电压。
例如 、Vtrk=0.75V、Vout 将为45V。 现在、我的问题是要知道由于 该控制器的容差、该典型输出电压(45V)会有多大变化?
提前感谢。