This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:Fsw 容差

Guru**** 450750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164236/lm63615-q1-fsw-tolerance

器件型号:LM63615-Q1

大家好、

我想设置 RT 值、以便使用扩频(WSON 为+/-5%)将最小 FSW>1.8MHz。  

我可以选择的最小 RT 值是多少?  

为了确保 FSW>1.8MHz,我想选择 RT=6.8k 欧姆(2.32MHz)。  

在这种情况下、FSW 最大值= 2.32MHz x 1.1 (10%容差) x 1.05 (5% SS 调制)= 2.68MHz

如果我使用外部 RT 电阻器、最高开关频率范围是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    您可以使用 RT=GND 来设置 FSW=2.1MHz、最小值为1.85MHz。

    LM636XX 使用随机频率抖动、开关频率在连续周期内不会保持在1.757MHZ 至1.8MHz 之间、因此会影响调幅频带。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我想完全避开调幅频带。  

    最高开关频率是否有任何限制?  

    只要满足最短导通时间、我就可以使用 RT=6.8k 欧姆?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    在 RT 模式下、建议的最大频率为2.2MHz、考虑到10%容差和5%抖动、最低频率为1.88MHz。

    B R

    Andy