This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:充电电流与当前充电器设置不对应

Guru**** 633805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z60EVM-578, BQSTUDIO, BQ40Z50, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913884/bq40z60evm-578-current-of-charging-does-not-correspond-to-current-charger-settings

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQSTUDIOBQ40Z50EV2400

您好!

我使用 bq40z60全集成 BMU (bq40z60EVM-578)的官方 EVM 套件。

我有一个4S 锂离子电池组(对于16V 电池组、则为4个串联电池组)、每个模块为2600mAh

我配置寄存器 PAR 4电池组、没关系、我有很好的值(在寄存器和仪表板中)

我使用充电器输入为电池组充电。 我使用的电源为19V/3A 调节电压(超过我的需求)、实验室电源具有更多设置

我使用了 bqstudio 1.3.86 (最后版本)和最后固件(4600_0_15)

我使用 slua04d 作为文档、第4章用于充电设置

在使用 EVM 套件之前、我使用过程 slua734a 对电流进行校准

-我设置电流2A、我验证、好的

-我通过在 VSYS 上插入一个功率电阻器来进行验证、以确保我提供了一个良好的电流、这是可以的、电流在内部值和外部仪器值(正负方向)之间是正确的

-我移除了用于充电的功率电阻器! (仅使用电池进行测试)。 约占 SoC 的70%

我配置为慢速充电、因为我开发了一个具有低电流可能性的定制卡(19V/200mA)

然后、我使用 EVM 套件测试我需要的所有功能。

在 Bq studio \ Data Memory \ Advanced Charge Algorithm 中、对于低/中/高电平、我将所有电流参数(低、标准、高和 rec)设置为80mA/150mA/80mA (我尝试其他值、但我有相同的问题)

保存所有参数(我通过读取芯片检查)

当我插入充电器电源时、电流不是150mA、而是600mA。 我不明白为什么...

在 Bq studio \寄存器的第1列中、我检查值(使用活动扫描)

-电流为611mA (实际值)

-充电电流为150mA (设置值对应于标准中等温度、<25°C)

那么、我不理解电流为什么不是设置电流、我看到没有错误、没有不匹配... 是否有其他寄存器要配置? 为什么是600mA?

此致、

C é dric Milleret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    让我们来看看会出现什么问题、并尽快回复您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经和我的同事发生了 ping、他稍后会再回来。

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    您能否提供电量监测计配置的 gg.csv 文件?

    • 您的最大电流寄存器设置为什么? 您是否更新了?
    • 您将最小电压输出设置为什么? 您是否更新了它?

    如果您尚未查看这两个参数、则应针对您的应用进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    我配置 Vmin 和电流寄存器、如 SLUA04D P57

    计算值为:Vmin=8369 (r1=332k /r2=26.1k),reg 为5 (对于0.2A)

    请参阅随附的 CSV 文件。

    e2e.ti.com/.../config_5F00_BMU.gg.csv

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    设置看起来不错。 我不确定是什么导致了这种行为。 您能否记录此信息并发送日志文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我只使用观察窗口选项卡功能执行日志。 我放置我认为有用的变量(充电器寄存器)。

    我提供具有19V 实验室电源的 VAC 输入充电电压(无限制)。 电池组为2600mAh、初始 SOC 为73%。

    我在没有充电器的情况下开始记录、然后为充电器加电5分钟(1秒)并停止充电器。

    是你想要的吗?

    如果需要、我可以使用其他变量进行日志记录。

    请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../charger_5F00_test.log

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    是的、这部分是我想要的。 我更希望包含更多项目、例如 temp、但这有助于确认您看到的内容。 您能否仔细检查跳线配置? 您是否有另一个 EVM、您可以尝试查看您是否获得了相同的行为? 您还可以尝试将交流电压从19V 降至5V、以查看测量的充电电流是否受到任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用更多参数执行另一个日志。 我认为有足够的数据。

    我检查跳线、我认为它很好。 我对电路板进行了屏蔽。 您可以看到电池组的热敏电阻、我将电路板放在电池组上。 然后、我使用 EVM 套件 BOM 中的同一个热敏电阻、我只需用更长的引脚替换它们(因为电路板太短)。

    我使用更多参数执行与 yersterday 类似的日志。

    我在14V 时执行对数启动、但没有电流(这是正常现象、因为直流/直流转换器是降压转换器、而不是降压升压转换器)。 我将电压升高到15.5V、以查看充电器的启动情况。 问题是一样的、存在异常电流。

    EVM 套件较新、我以前从未使用过、而且只有一个。 我从来不会破坏它! 没有理由认为它可能是缺陷的。

    我使用 EVM 方案制作特定电路板、我遇到相同的问题、因此我在 EVM 套件上进行测试以验证问题(相同!) 看看是否是我的板上有错误、但不是。。。 同样的问题。 那么我认为 EVM 工作正常(硬件)

    请参阅随附的:

    e2e.ti.com/.../initial_5F00_no_5F00_charger.log

    e2e.ti.com/.../charger_5F00_19V.log

    e2e.ti.com/.../charger_5F00_14V_5F00_to_5F00_15.5V.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    由于充电器的限制、我相信您观察到的行为是正常的。 根据数据表7.32、充电器电流感应的范围为2mV 至100mV 电池充电器电流感应(HSRP、HSRN)。 它使用10m Ω 的感应电阻器、因此对于为其充电的恒定电流(CC)为0.2A 至10A。 根据您的充电电流设置150mA、它将需要解决1.5mV 的问题、并且测量精度为10x、即0.15mV。 由于设计以及噪声和偏移误差、它没有该功能。 监测计电流感测电路比巡洋充电器电流感测更加精确。

    CC 充电阶段是否需要如此低的充电电流? 您有2600mAh 电池、典型充电率为 C/2至1C、相当于 CC 阶段的1.3A 最小值。

    简而言之、为充电器 CC 阶段编程的电流过低、充电器无法调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    200mA 的限制对我来说是个问题、但在联系支持人员之前、我使用其他设置进行了其他测试。 我尝试300mA (刚刚)、但它也不起作用。

    在我的应用中、充电器电源由电感耦合器供电、那么我的电流不能超过几个100mA。 也许我可以做超过200mA 的电流、然后我尝试在这个后置300mA 电流。 我不需要快速充电。

    在随附的对数中、瞬时电荷会在0至1300mA 之间振荡、就像发散调节一样。 我不明白。

    我看到数据表7.32、从2mV 到100mV 的范围为5%、然后使用300mA (对应于3mV)、我应该可以工作、但不...

    关于您的准确度(10x -> 10%?),它与我们的150mA 至600mA 问题不对应,您指的是什么?

    (另外、由于2mV 至100mV 的范围为5%、我认为它可以在2mV 以下工作、5%以上、例如10%、20%、30%...、但这里是400%!)

    然后,有2个独立问题:

    -为什么它在300mA 下不工作(我们的工作范围与实际的150mA 不同)

    我们是否可以使用100mohms 电阻器感应和参数将增益调整1/10?

    此致、

    e2e.ti.com/.../charger_5F00_19V_5F00_config_5F00_300mA.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    [引用 user="Cedric Milleret"]-它为什么不能在300mA 下工作(我们在范围内、而不是实际的150mA)

    通过电压控制电流反馈、环路控制的调节速度不是很快、无法将电流降至300mA。 这在误差预算范围内。

    [引用 user="Cedric Milleret"]-我们是否可以使用具有参数的100mohms 电阻器感应来按1/10调整增益?

    我建议将感应电阻器从10m Ω 增加到100m Ω、但不确定应用的最大电流是多少。 较大的感应电阻器会在充电期间产生更多热量、但在您的电流电平下、应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -由于我在数据表或应用手册中找不到任何内容,电流充电的使用范围是多少?

    (在仪表板上,电平介于-2000mA 和2000mA 之间,是仪表板静态限制还是可以动态更新?)。

    循环限制是由于 FW 中的低电平值造成的(如变量格式:int16、int32、float...) 硬件(模拟范围)中的低电平值? 那么,如果我将感测电压增加到高于感测电阻(然后在 HW 中执行),那么它是否足够(用于环路稳定性和分辨率)?

    -在 sluua04d.pdf P57 (§4.2)上,有有关 Rsense 和电流分辨率的公式。

    如果我将 Rsense 更改为100 Mohms (您需要的电流在10到100之间、并且提供电阻器串联)、则计算得出的电流(以及所有相关参数/变量)将自动进行调整、以获得"实际"电流(该 FW 不适用于静态10 m Ω 感应电阻器)

    我可以增加感应电阻器、因为我不需要快速充电、因此加热不会像10 Mohms/2000mA 那样超过100 Mohms/600mA (因为 P= rI² Ω)。 对于0.3A、我可以增加到0.2欧姆。

    使用0.2欧姆传感电阻器时、分辨率可达1.95mA、153 (最大255?) 电流寄存器。 内部固件是否可以与低值(浮点型?)兼容

    我还有一句话:在 P57 (slua04d)上,我对 Vmin 感到不安。 它是610 *(1 + R1/R2)。 结果为8369mV。 我不理解这个值。

    典型的锂电池具有接近2.7V 的截止电压。 如果我获得最小电压组的 Vmin、8369 / 3 = 2.78V。 公式中是否有错误,如特定于3个单元格的错误? (610适用于3节电池)?

    我本以为 4节串联电池的最小电压为4*2.7V=11158、则系数为813 (而不是610)。

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自2006年24月以来,我没有任何答案。

    你还在这里吗?

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Cedric Milleret"-因为我在数据表或应用手册中找不到任何内容,所以电流充电的使用范围是多少?

    我不确定我是否理解您的问题、但充电电流精度是充电器电压范围、强制电流分辨率和感测电流精度的乘积。

    [引用 user="Cedric Milleret"](在仪表板上,电平介于-2000mA 和2000mA 之间,仪表板是静态限制还是可以动态更新?)。[/引用]

    静态、请改为读取当前寄存器。

    [引用 user="Cedric Milleret"]-循环限制是由于 FW 中的低级别值(如变量格式:int16、int32、float...) 硬件(模拟范围)中的低电平值? 然后,如果我将感测电压增加到高于感测电阻(然后在 HW 中执行),那么它是否足够(用于环路稳定性和分辨率)?

    这是一个基于基本电压的反馈环路、通过 HW 和 FW 的组合实现、速度非常慢。 它从未被设计成精密充电器。 如果需要精度、我们建议使用 BQ40Z50和您选择的精密充电器。

    [引用 USER="Cedric Milleret"]如果我将 Rsense 更改为100 Mohms (您需要10到100毫秒的电流、并提供电阻器系列)、则计算出的电流(以及所有相关参数/变量)将自动进行调整、以获得"实际"电流(FW 看起来不是静态的10兆欧感应电阻器)[/quot]

    充电器感应电阻器没有校准。 它是一个静态的10m Ω。

    [引用 USER="Cedric Milleret"]使用0.2欧姆感应电阻器时、分辨率为1.95mA、分辨率为153 (最大255?) 电流寄存器。 内部固件是否可以与低值(浮点型?)兼容[/quot]

    请记住、FW 会查看电压和静态10m Ω、因此就其而言、电流为~39mA。 另请注意、电池组电压与低于电池 ESR 的充电器最小输出电压与任何外部电阻(迹线、FET RDSon 等)之间的差异将设置最小充电电流。

    [引用用户="Cedric Milleret"]

    我还有一句话:在 P57 (slua04d)上,我对 Vmin 感到不安。 它是610 *(1 + R1/R2)。 结果为8369mV。 我不理解这个值。

    典型的锂电池具有接近2.7V 的截止电压。 如果我获得最小电压组的 Vmin、8369 / 3 = 2.78V。 公式中是否有错误,如特定于3个单元格的错误? (610适用于3节电池)?

    我本以为 4节串联电池的最小电压为4*2.7V=11158、则系数为813 (而不是610)。

    [/报价]

    这是反馈的范围、但您可以通过更改 R1或 R2或两者来调节最小和最大电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:电流充电的使用范围

    在数据表和 app.notes 中、电流充电范围为0至10A。 在 EVM 套件中、范围为0至5A (通过设置)。 但在您之前的回答中,您告诉我它不会开始为0;100mA 或200mA 不起作用...

    使用范围是多少? 工作的最低要求是什么?

    (如果我理解、对于仪表板、光标测量仪在可视化方面限制为2000mA、但寄存器不受限制)

    #2:增加感测电阻以上的感测电压,提高稳定性/精度

    我不需要精度、但在低电流充电中、错误高达600%(精度问题不是5%、10%、20%...)

    #3:Rsense 电阻器的值(例如10mohms 至100mohms,或者我的设计为200mohms)

    您现在知道 rsense 是静态的10mohms、但我们可以使用较高的100mohms 值。 我不明白。

    在 slua04D 中、我们可以自定义电流分辨率。

    然后、通过公式、我可以使用较高的感应电阻器来提高稳定性/精度、并修改电流分辨率和电流寄存器等设置。 公式使用0.39:39mA x10,什么是 x10增益,内部固定? (Rchg =感应电阻器)

    我能否将其值从0更改为127 (0mA 至127mA)。 按计算,电流寄存器将为153 (最大255),它是否准确?

    4:反馈电压

    您告诉我电池组电压和充电器最小电压。 好的、但是对于 ESR 和感应电阻器、电压超过这个"小"值不会几个100mV、而不是10V!

    我使用在 EVM 方案中针对4S 汇编堆栈进行预编译的 R1和 R2。

    我还阅读了 slua750以了解更多信息、但无需自定义 R1和 R2。 我不理解为什么最小值非常低于最小电池组电压(以及完全充电时的最大电池组电压)、因为最小充电器电压将高于进行充电时的最大电池组电压。 最小电池组电压不是最小充电的标准)

    我找不到说明如何将 Vmin、R1、R2、Rsense、电流分辨率 电流寄存器、使用范围... 以设置最佳工作点。

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    [引用用户="Cedric Milleret"]

    1:电流充电的使用范围

    在数据表和 app.notes 中、电流充电范围为0至10A。 在 EVM 套件中、范围为0至5A (通过设置)。 但在您之前的回答中,您告诉我它不会开始为0;100mA 或200mA 不起作用...

    使用范围是多少? 工作的最低要求是什么?

    (如果我理解、对于仪表板、光标测量仪在可视化方面限制为2000mA、但寄存器不受限制)

    [/报价]

    EVM PCB 设计用于小于7A 的评估。 充电器规格最大值为10A、电流范围为0至10A。 我之前的答案是指电流调节精度、而不是电流范围。

    [引用用户="Cedric Milleret"]

    #2:增加感测电阻以上的感测电压,提高稳定性/精度

    我不需要精度、但在低电流充电中、错误高达600%(精度问题不是5%、10%、20%...)

    [/报价]

    您是否熟悉动态范围一词? 现在、您需要的充电电流是10A 的1%、这是噪声中的一个。 将感应电阻器(RCHG)缩放10可使噪声达到10%、并允许使用反馈电路的更多动态范围来获得更好的调节效果。 你试过吗?  

    [引用用户="Cedric Milleret"]

    然后、通过公式、我可以使用较高的感应电阻器来提高稳定性/精度、并修改电流分辨率和电流寄存器等设置。 公式使用0.39:39mA x10,什么是 x10增益,内部固定? (Rchg =感应电阻器)

    我能否将其值从0更改为127 (0mA 至127mA)。 按计算,电流寄存器将为153 (最大255),它是否准确?

    [/报价]

    使用充电器设置第4.2节中的公式。 您使用的 RCHG = 10m Ω、替代新的 RCHG 值100m Ω 或200m Ω。

    [引用 user="Cedric Milleret">您可以告诉我电池组电压和充电器最小电压。 好的、但是对于 ESR 和感应电阻器、电压超过这个"小"值不会是几个100mV、而不是10V![/引述]

    通过调节充电器电压来控制充电电流。 基本欧姆定律、充电电流=(充电器电压-电池组)/(充电器和电池之间的有效串联电阻)。 重点是、一旦充电器达到其最小电压、除非电池电压升高或两者之间的有效电阻增大、否则无法降低电流。

    [引用用户="Cedric Milleret"]

    我使用在 EVM 方案中针对4S 汇编堆栈进行预编译的 R1和 R2。

    我还阅读了 slua750以了解更多信息、但无需自定义 R1和 R2。 我不理解为什么最小值非常低于最小电池组电压(以及完全充电时的最大电池组电压)、因为最小充电器电压将高于进行充电时的最大电池组电压。 最小电池组电压不是最小充电的标准)

    我找不到说明如何将 Vmin、R1、R2、Rsense、电流分辨率 电流寄存器、使用范围... 以设置最佳工作点。

    [/报价]

     图4-1。 简化电源路径图 参考 R1和 R2。 基于 EVM 连接、R1 = 332k 且 R2 = 26.1k (4S)。

    您的最小电压为610 *(1 + R1/R2) mV = 8369mV

    您的最大电压为1220 *(1 + R1/R2) mV = 16739mV

     有关610mv 至1220mV 的值、请参阅数据表 SLUSAW3D 第7.31节中的 VFB 稳压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解动态调节范围和整个工作范围。 这是我的问题。

    在文档中、我没有发现使用范围(如果我需要最大1A 或10A)与作为精度因素的动态范围之间的关系。 您会知道大约1%、好的。

    我确实使用 EVM 演示套件上的200 Mohms 传感器电阻器进行测试、而不是使用10mohms (R20)。 我在 Battery Management Studio 中配置电路板。

    我将电流分辨率设置为2mA (理论值为1.95mA、误差为2.5%)、最大寄存器设置为229 (最大值为450mA)

    我尝试使用300mA 电流充电进行设置。 我做不到。 充电电流约为57mA、充电设定点恰好为300mA ...

    请参阅带有日志和设置的附件。

    怎么了? 我不理解这个问题。

    备注:

    在日志中、充电器电压寄存器始终为255。

    在设置中、LCHG 电流分辨率为8mA、我在文档中找不到任何相关内容

    e2e.ti.com/.../200720_5F00_R200.gg.csv

    e2e.ti.com/.../200720_5F00_R200.log

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    您的日志毫无意义。 请记录充电器和监测计中的参数、以便我们能够清楚地了解发生的情况。 从空的所有单元格开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我不理解您对"日志毫无意义"的评论。 我会记录充电器状态和寄存器、电压和电流、就像以前的测试(最后一次答复)一样。 我还附加了配置文件以完成分析。 如果您需要更多数据、请毫不犹豫地询问我。

    然后、对于该日志、我添加了更多变量。 我从 SoC 开始时为12%(如空)。 测试板与之前相同、感应电阻器为200mohms (我替换 EVM 套件的 R20)。

    日志中有:

    -电池的电池组电压/电流/温度计量

    -充电器状态/寄存器

    -设计设置

    我与之前的日志比较、我有完全相同的问题。  电流大约为75mA、而不是300mA。 此日志具有更多数据、但结果相似。

    我首先关闭充电器、然后连接充电器(电源电压为19V、无限制) 10分钟、然后停止充电器(断开电源电压为19V)。 在末尾有一个浮动电压的内部转换、但这不是一个问题、它可能是 EVM 的一个残余电压)。

    我随函附上:

    -日志文件

    -使用 excel 进行"排序"的日志文件、以查看电量监测、充电器和实际电压/电流

    -配置文件(板)

    我希望此日志能让您识别问题

    此致、

    厘米

    e2e.ti.com/.../200812_5F00_R200_5F00_more_5F00_parameters.log

    e2e.ti.com/.../200812_5F00_R200_5F00_more_5F00_parameters.xls

    e2e.ti.com/.../200812_5F00_R200_5F00_more_5F00_parameters.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您是否知道 CHGM 位是否被置位?

    我建议将 BCAST 位置位、以查看 ChgV 和 ChgI 是否变为非零值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查 CHGM 位。 我在中找到它:

    -数据存储器:“SBS Configuration \ Initial Battery Mode”(SBS 配置\初始电池模式)--> 0 (禁用)

    -寄存器:“电池模式”--> 1 (启用)

    -我还检查 CVRD 位,它是禁用的-->0

    我不明白为什么寄存器中的 CHGM 位被置位。

    我尝试禁用寄存器中的 CHGM 位、但无法禁用。 我不理解如何清除位。 我通过高级 Comm SMB 功能读取和写入寄存器。 我发送一条读取命令"0x03"并且我读取寄存器的值(0x6081)、然后读取命令正确、我可以使用与自动日志相同的值读取寄存器。 当我尝试通过写入命令更改值时、它不起作用、但没有日志错误。 如果我在写入后读取、值不会改变。

    您是否认为问题是 CHGM 位? (充电的内部控制将被禁用?) 如果是,为什么它适用于高电流设置而不适用于低电平?

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    对于广播、目前我不使用外部控制系统、我只使用具有活动日志的 Battery Management Studio。 我只能使用 TI 工具来识别和解决问题。 我想稍后我可以使用广播进行充电、我希望在没有 Battery Management Studio 软件的情况下通过系统检查状态。

    在上一个日志中、您可以看到充电/充电器状态、数值不为零。

    您对可用于控制外部系统充电的 CHGM 位的评论使我感到不安、因为:

    -我不更改在高电流模式下工作的 EVM 套件的设置,那么为什么在低电流设置中会有所不同?

    -在应用手册中,命令是只读的,那么我们如何通过外部系统设置电压/电流?

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    我不确定您的问题是否有答案、但我们必须一起解决。 很遗憾、我没有尝试重复您的观察结果的设置、但我可以与您合作缩小观察范围。 文档中可能存在错误。 让我们找出并解决它。  

    您是否曾尝试将 ChargingCurrent()和/或 ChargingVoltage()写入其他值,然后读回它以查看它是否发生变化? 更改 CVRD_EN 状态后跟随复位命令(为了使 DF 更改生效)是否会对 CHGM 位的状态产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于文件,我认为确实有许多错误和差距。 但是、这对于 TI 组件来说并不常见。 此外、我必须在(不完整)数据表和应用手册之间进行调谐。

    测试设置非常简单。 我正在使用 TI 的标准 EVM 套件。 只需将10m Ω 分流器替换为200m Ω 并串联4节电池即可。 就这些。 然后、您必须定义电流为300mA 的充电设定点。

    -接下来、我读取"充电电压"和"充电电流"(我在前一条消息中指示的寄存器)。 我读取的值与软件 bq studio 数据存储器选项卡中的值相同。

    请参阅:(SBS 命令中的300mA,如数据存储器设置中的300mA)

    对于您的过程、我不确定我是否完全满足您的需求、因为我没有详细的步向列表。 我只拥有带有 Battery Management Studio 软件的 EV2400工具。 我不使用外部微控制器。

    写入字(0x14:当前)无效。

    我做了:(下面的屏幕截图)

    -我通过软件电池管理工作室在数据存储器中写入 CVRD 位

    -我读取/扫描(刷新)数据寄存器选项卡。 CHGM 和 CVRD 位不变

    -我通过 SBS 命令(如上)读取了"充电电压"和"充电电流"、我具有与我需要的相同(良好值)(300mA)

    -我在充电器电源激活和未激活的情况下进行测试

    之后:

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    您需要发送 CVRD_EN 命令以将该位设置为1。

    11.1.59 ManufacturerAccess() 0x00C1 CVRD_ARM Toggle  此命令允许主机控制充电器电压和电流设置。 如果充电配置[CVRD_EN]= 0、发送此命令可让主机系统控制充电电流和电压、并将充电配置[CVRD_EN]设置为1、反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您问我的、我上次在同一个测试台进行了新测试、在等待您的退货时、我没有触摸任何内容。 我有已通电的充电器输入。 我通过 bq studio 软件(寄存器和数据存储器)控制操作

    我根据您的建议发送了订单。 我在 SLUUA04D 文档(CMD 和块)中检查了该方法、以确保正确发送命令。 您可以看到已连接

    为了便于理解、我添加了访问0x55

    在消息日志中、所有内容都表示它正常(成功日志)、但行为保持不变。

    然后操作和日志是:

    在 Bq Studio 中、监测计的电流(mA)与之前的问题相同。 正如我之前所说的那样、读取外部控制的充电值(V 和 I)是内部值的设置值、没有差异。 电荷算法似乎不起作用、而不是设置的来源。

    CVRD 位也不起作用、这增加了充电问题。

    目前、我身边没有任何改进或领先之处。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的最后一条消息之后、我没有反馈。 情况变得非常严重、因为我卡住了、无法完成产品。
    您是否能够在组件配置方面取得进展或让控制器的设计团队参与其中?
    是否会有新的固件版本?

    此致、

    Cedric Milleret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    很抱歉耽误你的时间。 请提供您的 gg.csv 文件、以便我们可以对此进行测试并找出解决方案。 这是一个旧器件、不会进行任何更新。 我们推荐用于未来项目的双芯片解决方案:单独的电量监测计和充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经向您发送了请求的文件(以及其他其他文件)。
    附件位于2020年8月12日上午10:11的帖子中。 它们对应于我使用200mohms 分流器的电流配置。

    我希望 TI 的支持不会让我放弃、因为我使用该组件设计了电路板、该组件应该可以正常工作。

    €、我们已经在开发、CAD 设计、原型设计、加工成本等方面花费了大约20k μ s 的时间。 我们有几个月的时间、最终客户很紧张。

    此组件处于"活动"状态、没有任何信息表明不支持该组件。


    此致、