请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 您好!
我们使用的是 BQ24070、我们面临着问题。
1) 1) BAT 引脚上的电压为4.2V、但它不会为电池充电。
2) 2)同时 LED (STAT1)持续亮起。 甚至 在电池断开时也是如此。
请检查原理图、并告诉我该电路的问题是什么。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick、
非常感谢您的快速响应。
1) 1)充电问题已解决、因为存在保护电路和电量监测计、并且正在管理负极端子。 因此、我们在没有电量监测计的情况下进行检查、它开始充电。
2) 2)现在我们面临的问题是充电 LED (STAT1)持续亮起、即使 IC 在电池达到4.2V 后停止充电。 充电已满(STAT2) LED 不工作、即使 IC 停止对电池充电。 (我们还有保护电路- BQ29700DSER -具有4.275V 过压保护功能)
对此,
Talha Waheed