您好!
我们正在尝试为120W 应用设计 SMPS、为此我们选择了基于 TI 的 LM5023 QR 电流模式控制器。
我们在您的所有应用手册中都发现, 功率输出限制为65W。
此控制器是否存在任何功率输出限制、或者是否可以安全地选择120W 功率输出电平?
如果是,请提供一些典型的应用手册,同时提供高频变压器绕组详细信息。
谢谢、此致、
Girish K
设计工程师、
电力电子和驱动部门、
CDAC、印度
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试为120W 应用设计 SMPS、为此我们选择了基于 TI 的 LM5023 QR 电流模式控制器。
我们在您的所有应用手册中都发现, 功率输出限制为65W。
此控制器是否存在任何功率输出限制、或者是否可以安全地选择120W 功率输出电平?
如果是,请提供一些典型的应用手册,同时提供高频变压器绕组详细信息。
谢谢、此致、
Girish K
设计工程师、
电力电子和驱动部门、
CDAC、印度
您好!
数据表将典型应用讨论为65W。 您能否告诉我、哪一个应用手册说该器件仅限于65W 应用?
LM5023是一款准谐振反激式控制器、可驱动外部 FET。 您 应该能够在高达250W 的反激式应用中使用。 之后再处理更高的 RMS 电流 、设计人员通常会转向正向转换器以实现更高效的设计。 因此、您的120W 应用应该正常
栅极驱动器仅能提供700mA 峰值电流。 这将影响 FET 的导通和关断速度。 为您的设计选择 FET 时、可能需要外部 FET 驱动器。 选择一个很好的估算值、以便 FET 的栅极能够在50ns 内达到满电荷。 根据您的频率、这可能是100ns。
i=DQ/dt、Qmax = i*dt=700mA*50ns=35nC。 如果您的应用在栅极电荷大于50ns 时驱动 FET、我建议使用外部栅极驱动器。
此致、