请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630 你(们)好
我发现在我的设计中系统上电时,电压下降很短(接近60ns)。
直流/直流 IC 为 LMR23630。
电路如下所示:
PCB 布局如下所示
我们捕获的电压波如下:
请帮我进行分析。
非常感谢。
最恰当的考虑
6月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Marshall、
测试条件:
我已经在不同的负载条件下测试了加电波形,例如0A、最小负载(1A)、最大负载(2A)。
电源输入:μ A
输入电源可以提供超过120W (12V@10A)的输出,我们在测试中没有限制电流。
组件 PCB 状态:
我们尝试调节电压输出电容器值、但仍会发生压降。
我们测试了4个 PCBA,、但只有1个出现了压降。
我们替换了 LMR23630周围的电感器、电容器和电阻、但压降与之前相同。
我希望这些信息将帮助您进行分析。
此致、
6月