工具/软件:WEBENCH设计工具
在制造过程 中发现 TPS40400大约1%的损坏故障率(功能测试站)。 带有 TI USB i2c 工具、CLK 和数据信号单引脚的测试装置 通过测试探针直接连接到 TPS40400。
输出或移除时的电流。 处于空闲状态时、CLK 和数据为3.3V。 是否损坏了 TPS40400? 我是否需要使用开关控制 CLK 数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
引脚20是器件的主电源输入 VDD。
引脚13和引脚14分别为 BP3和 BP6。 这些 LDO 为 IC 中的大多数电路供电、BP3提供大部分逻辑电平和数字内容、而 BP6为栅极驱动器和模拟调节内核供电。 在全部3个损坏的情况下、我会在 VDD 上寻找可能的尖峰电压、尤其是在某些情况下、当源极电感馈送 VDD 时负载突然移除、并且功率输入在功率级不再加载电流后继续驱动电流。 这可能会导致电源输入端的极高峰值电压、从而导致 VDD。