请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5008 您好!
我的 LM5008MM/NOPB 有问题。 我的输入电压应介于12和75VDC 之间、输出电压为10V。 在较低的输入电压下、一切工作正常。 但是、当我将电压增加到50V 以上时、IC 开始发热。 大约56V 时、IC 停止工作、随后很快就会烧断。
由于 IC 的输入电压最高可达95V、我的电路有什么问题? 请查看下图。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的 LM5008MM/NOPB 有问题。 我的输入电压应介于12和75VDC 之间、输出电压为10V。 在较低的输入电压下、一切工作正常。 但是、当我将电压增加到50V 以上时、IC 开始发热。 大约56V 时、IC 停止工作、随后很快就会烧断。
由于 IC 的输入电压最高可达95V、我的电路有什么问题? 请查看下图。
谢谢!