This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:输出压降

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917142/tlv62090-output-voltage-drop

器件型号:TLV62090

您好!

TLV62090的输出电压电平低于预期设计(正常1.0V/异常0.94V)。

请告知原因。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我将研究您的请求。  

    您是否尝试调节反馈电阻器。 有时、根据所使用的电阻器类型、会有更多的损耗。 这可能是最简单的方法。

    应用的最大负载是多少?

    请您分享布局吗? 布局不当也会导致更多损耗。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢你的答复。

    我发现、当我断开连接到其他器件的+1.0V_A_PG 时、输出电压电平恢复正常。
    您能解释一下症状的根本原因吗?
    请建议适合我们将要使用的应用的 PG 电路。
    为了监控电源正常状态、PG 信号(3.3V)连接到2个器件。
    此致、
    JH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我想就这一问题作出更多的澄清。

    -您是否观察到即使在较低负载(如2A)下也会出现较低的输出电压(0.94V)? 还是仅在3A 时观察到这种情况?

    -原理图看起来不错、连接 PG 后、我看不到 Vout 调节中的任何问题。 您能否在 PG 引脚上尝试使用500k 上拉电阻器而不是20k? 请检查您是否有更好的调节。

    您能否提供完整的应用原理图?  1.0V_A_PG 连接到哪里? 看起来不像 PG 直接连接到 Vout。

    -您是指什么类型的 PG 电路? 它通常是从 PG 到第二个器件的直接连接。 我不理解您的要求。

     

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    答案:

       它与负载电流无关。

        2.在 PG 引脚上使用100k 上拉电阻时、PG 信号无法正常工作。

        3. FPGA 和 MAC 器件接收 PG 信号以检查1.0V 电源状态。 由于这些器件使用3.3V 电源、因此我将3.3V 上拉电阻连接到 PG 引脚。

        4.当 VOUT 和 PG 的电压电平不同时、请检查电路设计是否正确。

    我确认、当连接到 PG 引脚的第二个器件的引脚状态不稳定时、VOUT 下降。

    我无法弄清 PG 引脚为何会影响 VOUT 电平。 请解释在何种情况下可能出现症状。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    请您分享完整的原理图和布局吗?

    我想您将 PG 信号连接到同一器件的 Vout、这可能会导致错误。 请分享同一器件的 PG 和 Vout 的测量图。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    能否通过电子邮件(jh.shin@arrow.com)共享完整的原理图和布局?

    PG 引脚是一个开漏输出、唯一的建议是"上拉电阻器不能连接到任何高于器件输入电压的电压"。

    我无法理解问题的原因是未连接到器件的 PG 信号和 VOUT。

    请详细解释。

    非常感谢、此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我们可以将此请求内部处理。 请将完整的原理图发送至 febin.hameed@ti.com  

    在这种情况下、我希望我们能够结束这一主题并在内部进行讨论。

    此致、

    Febin