This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:意外切换

Guru**** 614665 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9009, UCC28730, UCC28730EVM-552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917601/ucc28730-unexpected-switching

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件:PMP9009

大家好、

我的客户正在为叉车应用设计独立于电池的隔离式电源。

我被要求找到一个功率器件的降级板、其规格如下:

    

  • 最小输入电压<= 24V;最大输出电压>=79V (直流)
  • VinNom 48V
  • Vout= 12V、隔离式
  • 吸收空载时可能的最小电流、即使已启用(低功耗)
  • IoutMax>=2A、Iout 标称值为0.5A。
  • 无光耦合器

我已经通过电子邮件与 PDS 团队联系、他们建议我使用 PMP9009、这是一个很好的设计、但不符合以上所有规格。

除了定制设计之外、您是否可以为我提供以下技术问题的支持?

客户在使用 UCC28730演示板时发现一些在 UCC28730的 DS 中未解决的问题、 它表示控制器施加的最大开关频率为83kHz、而不是根据客户的测量结果显示 、在第二次和第三次换向之间的开始时间、周期为10us 至6.4us、而估算值为12us。

这意味着次级侧的二极管具有导通时间、因此其占空比超过0.432 (DMAGCC)。

客户还发现、这段时间的变化是、断开连接初级侧和次级侧之间质量的 C6、并在器件启动的3种情况下将其短接或正常使用。

您能不能帮助我理解这种意外的切换?

我要附上上述内容的屏幕截图(屏幕截图1)。

我还附上客户对组件执行的测试的图像、并附有简要说明:

 所有测试均在28至40V 的电源电压下执行。

图像说明

1-在 IMG 中... WA0007 TP2上的电压显示为蓝色、用于馈送 Ucc28730。 紫色表示输出电压。 它清楚地表明器件进入保护状态

2-在 VERDECS 映像中... 图中显示了绿色曲线:CS TP5、Viola Vout +;Vaux 蓝色;Q1的黄色 VDRAIN。

3英寸 IMG... WA00022结果表明、开关频率超过83kHz、还有一个慢速二极管、我用 schotcky 代替、它将在原理图中找到 PN。

4英寸 IMG... WA00030您可以看到、振荡是如何改变二次侧二极管的正弦振荡。

5英寸 IMG… 095451您将找到所用变压器的原理图图片、其中 L 为21uH、NPS = 1.33 / 1且 NPA = 1.33 / 0.89之间的匝数比为7491195212

所安装的分流器的值为0.3欧姆、这与报告的值相反、目的是防止二次侧二极管超过 DMAGCC。

还有其他意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

     

    感谢您关注 UCC28730反激式控制器。

     

    尽管 PMP9009参考设计不符合所有客户规格、但它仍然可用作参考设计的外观。 可以调整其参数、以便类似的设计确实符合客户规格。

     

    UCC287830数据表第19页的第7.3.7节介绍了启动期间频率更高和 DMAGCC 时间更长的情况。 启动是一种特殊的工作情况、这种行为是正常的。

     

    我不清楚删除 C6的问题。 在 UCC28730EVM-552评估板上、该电容器是一个共模 EMI 旁路电容器、用于降低传导 EMI。 将其删除不会对启动产生影响。 如果 EVM 的交流电源与接地 GND 隔离、则短接也不会产生任何影响。

     

    您提到了图像附件,但没有附加文件,因此我无法对它们进行实际注释。

    但一般来说、无需尝试强制 DMAGCC = 0.432、也无需强制开关频率运行< 83kHz。 IC 将根据其运行条件、启动期间和启动后设置这些参数。

     

    此致、

    Ulrich