This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:bq34z100和 bq24172的 GND 接线

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916140/bq24172-gnd-wiring-both-bq34z100-and-bq24172

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

尊敬的团队:

当我在    系统端同时使用 bq34z100和 bq24172时、您能告诉我 GND 接线吗?
下图中的接线是否正确?

e2e.ti.com/.../4377.bq34z100_5F00_bq24172.pdf

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就接地端而言、它看起来是正确的。 您只需通过在测量仪表后面参考 PACK-来确保电阻器位于电源路径中。 如果您对连接有疑问、可以随时参考 EVM 原理图。 BAT+和 PACK-是您的负载和充电器连接。

    EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sluu904a/sluu904a.pdf?ts=1592844924444&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    由于我的问题是、如果在10m Ω 时充电电流为4A、则电压差为40mV、因此问题是否出在这里。

    谢谢、此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您刚才讨论的是传感器电阻器上的压降。
    我们的要求是电流感应电阻器上生成的输入电压不应超过±125mV。   40mV 的压降是可以接受的。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它为±125mV、包括接触电阻和接线。
    ±125mV 是什么值?

    谢谢、此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只讨论 传感器电阻器上的压降。
    请参阅 6.10 bq34z100数据表中的电气特性:集成 ADC (库仑计数器)特性。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    谢谢你。