This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:降压稳压

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917337/lm5116-step-down-voltage-regulation

器件型号:LM5116

我的电路将高电压(~80V 或更低)调节至恒定的12V。 施加输入电压时、偶尔会立即熔断以下组件:  

输出:C39、C40、C116、C117

输入: C46、C55、C89、C112

这并不是每次电路通电时都发生的、但有足够的时间让它成为问题。

这些电容器的极性是正确的、因此我相信这不是问题。  

我认为在上电时可能会出现电涌或电压尖峰、这会导致电容器烧断。  

看看我使用的电路。 芯片的确切器件型号: LM5116MHX/NOPB

请告诉我您的想法!

谢谢

e2e.ti.com/.../12V-Supply.pdf

e2e.ti.com/.../12V-Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    输入电容器是否损坏?

    当连接具有一定相应电感的长引线时、它们与输入电容器一起形成的 LC 电路会振铃并导致超过额定功率的器件或器件损坏。