尊敬的 TI:
我们在产品中使用您的 IC LM2672MX-5.0/NOPB。
现在、我们想知道该 IC LM2672MX-5.0/NOPB 是否通过了安全标准 IEC 62368-1:2014认证? 如果否、是否通过了其他安全标准?
您能否检查您的记录以告诉我上面的查询?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我们在产品中使用您的 IC LM2672MX-5.0/NOPB。
现在、我们想知道该 IC LM2672MX-5.0/NOPB 是否通过了安全标准 IEC 62368-1:2014认证? 如果否、是否通过了其他安全标准?
您能否检查您的记录以告诉我上面的查询?
非常感谢。
你(们)好
我知道、它没有通过安全标准验证、而对于直流/直流转换器、它更多地取决于您在系统中使用芯片的方式、并且系统需要满足 IEC 62368-1:2014安全标准。
谢谢
尊敬的 TI:
感谢您的反馈!
换句话说、您是否根据以下源自 IEC 62368-1:2014的 G.9条款的要求测试 IC?
如果没有、您可以对 IC 执行这些测试吗? 再次感谢!
你(们)好
当使用 EVM 板的设置开发芯片时执行这些测试,但组件值与您描述的值不完全相同。
谢谢
Daniel、您好!
您能否向我们提供这些测试的报告或结果以供参考、因为我们希望将此 IC 提供给认证机构测试?
顺便说一下、什么是缩写词 EVM? 您能否提供此 IC 的免费评估板?
非常感谢!
Linhong、您好!
有关上述问题、请联系您当地的德州仪器销售报告。
在 TI.com 上共享不易获得的信息通常不需要 TI 与客户签订 NDA。