This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3804:改进负瞬态电压稳健性设计

Guru**** 2507125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916709/ucc3804-improving-negative-transient-voltage-robustness-design

器件型号:UCC3804

大家好、

请帮助查看以下客户原理图、并帮助建议他们如何改善 UCC3804N 的 PIN6和引脚3处的负电压(-2V)。

 

感谢您的更新。

 

客户原理图:

 

 

PIN6上的测试波形:观测到的-2V。

 

 

引脚3处的测试波形:观测到的-2V。

 

谢谢!  

此致、

Alfred  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    我建议在 OUT 引脚和 GND 引脚之间放置一个肖特基二极管、以查看电压是否被二极管钳制。 如果电压未被二极管钳制、则信号很可能耦合到探针。 他们可以使用 CS 引脚尝试相同的测试。

    而实施栅极电阻器 Rg 可显著降低观察到的电压尖峰。 并增加 CS 引脚上 RC 滤波器的常数。  

    此致、

    Teng