This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:SOT563 NC/PG 连接至 Vout <5.5V

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916934/tlv62569-sot563-nc-pg-tied-to-vout-5-5v

器件型号:TLV62569

大家好、

如果我们使用 TLV62569P (PG 版本) SOT563并且 PG 引脚直接连接到小于5.5V 的输出电压、会发生什么情况?

这对于我们的器件而言是安全的行为吗?

内部 PG FET 会导致器件内的额外功率耗散是多少?

我知道有一个可订购的 PN、其中 PG 为 NC、NC 引脚"可以连接到输出端或接地端。" 但在该设计中可能无法更改 BOM。

谢谢、

Trenton Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    PG 引脚灌电流 限制为1mA、直接将其连接到 Vout 会因高功率耗散和过大电流而损坏器件。 请建议客户  改用 TLV62569DRL。

     

    此致、

    Excel