请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40400 工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用以下公式:IOUT_CAL_GAIN (修整)= IOUT_CAL_GAIN (未修整) x [(Iout2 - Iout1)/(READ_Iout2 - READ_Iout1)和 IOUT_CAL_OFFSET = Iout3 - READ_Iout3。
校准后、我们的模块将在负载为12A 时报告 OCP 故障。 OCP 故障为15.5A。 校准误差为3.5A。 Iout 出现严重的问题。 我想知道如何使用 IOUT_CAL_GAIN 和 IOUT_CAL_OFFSET 来计算 Iout。 它可以帮助我计算校准数据是否错误。
另一个问题是目标值。 Iout 还是 Read_Iout?
非常感谢!