This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700是否可以是纯降压/升压控制器?

Guru**** 2797675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916288/bq25700a-could-bq25700-be-a-pure-buck-boost-controller

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ25700

您好、支持团队成员

BQ25700是否可以是纯降压/升压控制器? 也就是说、我们没有使用它的任何充电器功能、而是将它变成一个降压/升压控制器 IC。

如果可以、我如何绘制其原理图? 是否有参考设计?

谢谢~!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffic、

    遗憾的是、这一点没有参考。 这是可能的、但需要考虑一些因素。

    VSYS 引脚提供一个由 REG0x3E[13:8]上的最小系统电压(VSYSMIN)调节设置设定的稳压输出。 只要通过 VBUS 或 VBAT 提供足够的电源、VSYS 就会将此节点保持在最小电压以上。  

    但是、如果有一个电池连接到 VBAT、该电压大于您的最小电压设置、则 BATFET 将完全导通、并通过 BATFET 将 VSYS 短接至 VBAT、并使 VDS 压降很小。  

    在过压条件下、SYSOVP 将锁存转换器。 SYSOVP 由 CELL_BATPRESZ 引脚电阻器网络进行配置。 在转换器启动时、将引脚电压与 VDDA 进行比较、以根据表1设置适当的电池电压和 SYSOVP 值。 通过重新插入适配器或将 SYSOVP 位设置为0可复位此锁存条件。

    在连接电池的情况下、VSYS 在 VSYSMIN 和 SYSOVP 之间可能存在差异。 如果此变化对您的应用来说太大、则需要在 VSYS 和 LDO 或开关转换器的系统负载之间进行后置稳压。

    我强烈建议在 VSYS 和 VSYSMIN 之间使用后置稳压解决方案。

    参考8.4.1.1、8.6.5、8.3.2.3

    谢谢、

    Ricardo