This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:UCC27200的不匹配时间

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916017/ucc27200-mismatch-time-of-ucc27200

器件型号:UCC27200
主题中讨论的其他器件: UCC27282

大家好、

如果我有多个 UCC27200栅极驱动器、那么这些 UCC27200的输入都来自相同的 PWM 信号。

由于延迟匹配、这些输出信号可能不一致。 我将其称为驱动器之间的不匹配。

如何判断来自不同驱动器的不同输出信号之间的不匹配?

您是否有任何需要推荐的误匹配时间更短的器件、例如 UCC27200?

此致、

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    您当前观察到的失配持续时间是多久? 不同 IC 是否具有类似的对称信号路径? 我问、因为 PCB 布局专门针对 PWM 信号的布线长度通常是一个影响因素。  

    如果可能、您可以共享原理图和/或布局以供进一步审阅。

    同时、UCC27282可能是一个很好的替代选项、具有5V UVLO 差异以及互锁特性的额外优势、可防止 HO 和 LO 同时处于高电平。

    此致、

    -Mamadou