This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:使电源正常引脚悬空。

Guru**** 2507975 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ21701, TPSM84A22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915965/tpsm84424-leaving-power-good-pin-floating

器件型号:TPSM84A22
主题中讨论的其他器件:LMZ31710LMZ21701

尊敬的 TI 团队:

如果不需要电源正常功能、能否使电源正常引脚(PGOOD)悬空? TI 推荐什么?

谢谢、

Binayak

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LMZ31710

    尊敬的 TI 团队:

    如果不需要电源正常功能、能否使电源正常引脚(PWRGD)悬空? TI 推荐什么?

    此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LMZ21701

    尊敬的 TI 团队:

    如果不需要电源正常功能、能否使电源正常引脚(PG)悬空? TI 推荐什么?

    谢谢、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPSM84A22

    尊敬的 TI 团队:

    如果不需要电源正常功能、能否使电源正常引脚(PGOOD)悬空? TI 推荐什么?

    谢谢、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    我看到您已询问有关 TPSM84X24、TPSM84A22、LMZ21701和 LMZ31710的问题。

    对于这些器件以及大多数(如果不是所有)具有 PGOOD 功能的 TI 电源器件、PGOOD 只是一个简单的开漏 FET 输出。 该 FET 通常显示在数据表功能方框图中。 如果您不打算将输出用于任何信令或监控用途、那么保持引脚悬空是可以的、我看到客户一直这样做。

    Kris