This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:TPS54240DQG

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910953/tps54240-tps54240dqg

器件型号:TPS54240

我们使用了3个 TPS54240、用于20Vdc 和12Vdc 和5Vdc 输出、相同的电源输入(28~40Vdc)、原理图和布局。

当电源打开/关闭时,输出波形20Vdc 和12Vdc 是非线性的,但5Vdc 是可以的。  

是否有任何解决方案可改善20Vdc 和12Vdc 的电源开/关波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法看到波形、我知道、我们的 FAE 在本例中涉及到波形、因此我们通过电子邮件对此案例提供帮助、对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    我将结束此问题、接下来我们通过电子邮件讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您的电子邮件地址。 让您参与电子邮件循环。 您的 FAE 建议由 E2E 讨论。 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的 FAE 将在电子邮件中给我回放、以解决问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    考虑到我们的应用(输入电压约41)、输入电压可能会超过42V、因此我们为我们的应用重新选择54160DGQ。    如果引脚对引脚兼容或不兼容、您可以帮助双确认54160DGQ 和54240DGQ 封装尺寸吗? 非常感谢~

    是否有任何建议或其他意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它是 P2P,请注意 erro 放大器的 gm 是不同的,需要调整补偿值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    是否有 用于快速选择和仿真的外设组件选择工具? 例如 补偿、 输出电感器、输入/输出电容器等 到目前为止、数据表中只有一些用于选择基准的公式。  

    顺便说一下 、54160DGQ&54160ADGQ 有何区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们建议您使用 wenBench 来生成设计。 或  

     54160DGQ&54160ADGQ 之间的差异