This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:如果在 VBUS 上重新上电、则恢复充电时出现问题

Guru**** 2504535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914002/bq24195-issue-with-resuming-charging-if-power-cycle-on-the-vbus

器件型号:BQ24195

大家好、

我的客户在使用 BQ24195时遇到问题、我想获得您的建议。

背景:
设置:

  • 充电已启用
  • 输入源电压限值:4120mV
  • 输入源电流限制:900mA
  • 充电电流限制:1024mA
  • 充电电压限制:4112mV
  • 再充电阈值:100mV

根据上述设置、连接了电池、如果我们在 VBUS 上循环通电、器件将无法恢复充电、而 MCU 通过禁用 PMIC 的 SYS 和 MCU 子系统之间的直流/直流关断。

深入了解一下、我们发现如果我们断开 VBUS 上的电源、降压转换器被禁用(EN_HIZ 已设置)、如果我们再次将电源连接到 VBUS、则降压转换器不会自动启用。 请注意、MCU 处于关断状态、无法处理来自 PMIC 的任何中断。

浏览数据表、我们发现 在如何遇到此问题方面没有任何有用的东西。 棘手的问题是、如果电池电压低于~3.55v、它可以恢复充电、否则无法恢复充电。 这在数据表中很可能没有详细说明。  

您对此问题有什么看法吗?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、